主题中讨论的其他器件: CSD17313Q2、CSD17318Q2
您好、TI!
BQ24170的数据表指出、充电器集成了4A MOSFET、最大电池充电电流为4A。
我的问题是、该电流限制是否也会影响通过 VSYS 的电流?
我的系统只需要为电池充电至高达2安培、但 VSYS 负载为6AMPS。
我目前在低功率应用中使用这款充电器、因此理想情况下、同样的器件可用于高功率应用。
如果此部件不满足要求、建议用于3节锂离子电池的独立充电器支持高达8A 的总电流?
谢谢。
拉斐尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI!
BQ24170的数据表指出、充电器集成了4A MOSFET、最大电池充电电流为4A。
我的问题是、该电流限制是否也会影响通过 VSYS 的电流?
我的系统只需要为电池充电至高达2安培、但 VSYS 负载为6AMPS。
我目前在低功率应用中使用这款充电器、因此理想情况下、同样的器件可用于高功率应用。
如果此部件不满足要求、建议用于3节锂离子电池的独立充电器支持高达8A 的总电流?
谢谢。
拉斐尔
Rafael、您好!
由于输入/适配器通过 FET 传递到 VSYS、因此该电流仅受交流 FET 和 RB FET 的限制。 如果使用了充电器输入电流限制功能并且 VSYS 电流超过了充电输入电流限制、则没有电流进入电池充电。
此致、
杰夫
尊敬的 Jeff:
感谢您的澄清。
因此、我应该能够使用 BQ24170以2安培的电流为3节电池充电、并为6安培的 VSYS 负载供电、前提是:
1、电源有足够的功率。 (将使用15V、225W PSU)。
2. 同时使用电流限制为5A 至更高的 CSD17313Q2 FET。
3.通过将 VACSET 调整 为6V、将 IDPM 配置为15A。
4.通过将 VISET 调整为0.4V、将 ICHARGE 配置为2 AMP。
您能否推荐任何来自 TI 的 FET 来替代 CSD17313Q2?
此致、
拉斐尔
318Q2。
Rafael、您好!
VACSET 最大值为3.6V。 IDPM 不限制流经交流和 RB FET 的电流。 它只会减少转换器用于为电池充电的电流量。 例如、如果您的系统需要15A 或更多电流、而 ICHG=2A 和 IDPM =15A、则电流的充电电流是0A 、因为 IDPM 处于活动状态。 系统可以顺利获得15A+的电流。
CSD17318Q2是一个不错的选择。
此致、
杰夫