This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922055DMTREVM:如何优化 SW 引脚输出波形?

Guru**** 2815105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326424/tps922055dmtrevm-how-to-optimize-the-sw-pin-output-waveform

器件型号:TPS922055DMTREVM
主题中讨论的其他器件:TPS922055

大家好、

使用 TPS922055驱动器 LED 灯、36V 电源、20-25V 输出电压、3.5A 电流。

使用示波器检查芯片14引脚 SW、当 PWM 低于10%时、输出波形干扰较大(PWM 超过20%的波形更好)。

双面电路板设计。

电路板上有两组独立的输出电路。

36V 电源波形也有很大的干扰、需要改进吗?

原理图如下所示:

SW 波形图如下所示:(@10%PWM)

SW 波形图如下所示:(@20%PWM)

36V 电源波形图如下:

此致、

凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片不清楚。 重新发送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考 TPS92205xEVM  设计、但 PGND 和 AGND 未分开并直接连接在一起。

    ADIM/HD 引脚上输入 PWM 信号的频率为20kHz、PWM 占空比对应于电流线性度、

    当 PWM 占空比超过15%时、SW 引脚波形良好

    4.没有测量探针无法测量电流波形。  只能使用万用表来测量电流。

    向输出中添加 C89和 C90是否可以减少干扰?

    如何进行改进以降低 EMI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    1.干扰是指什么? 您是指输入/输出电压纹波吗?

    2.当进入 ADIM/HD 引脚的 PWM 占空比较低时、系统将进入不连续导通模式、这就是当 PWM 占空比= 10%时会出现振荡的原因。

    3.有很多东西和常用技术可以用来降低 EMI。 例如、当内部 FET 导通时、您可以使用 RC 缓冲器来抑制振荡。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Steven

    是的、我想减少输出电压纹波。

    2.电感和采样电阻之间存在较大的电压纹波。 (L6、R3)

    3.增大 RC 缓冲器(R69、C93)、如下所示?

    4. C69和 C72不在数据表的参考设计中,而是在 TPS92205xEVM 中 。 这是必要的吗?  是否需要将 C72替换为1M 电阻器?

    5.通过分离 PGND 和 AGND 是否更好地减少功率纹波?

    谢谢

    此致、

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    1.明白。

    2.向输出电容中添加一些像100nF 这样的容值电容可能有助于降低上面所示的高频噪声。 放大电感器/开关频率有助于降低低频噪声(开关纹波)。

    3.是的。 这是 RC 缓冲器的正确位置。

    4.不需要 C69和 C77。 此常见问题解答可让您大致了解如何设计 COMP 引脚组件- [常见问题解答]如何为 TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052设计 COMP 引脚组件?

    5. 根据您提供的电流信息、我不认为 PGND/AGND 连接是产生纹波的主要原因。 请先尝试第二条建议、看看是否有用。  

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    谢谢、我会根据您的建议进行测试。

     如果在输出端和接地端之间添加一个电容器、电压纹波是否会减小?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否意味着在 LED 阴极和 GND 之间添加一个电容器? 如果是 、则这不是我们常用的方法。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您回答我的问题。 再次感谢。

    此致、

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    不用客气。 如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    此致、

    周老师