This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:无法获得输出电压。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326910/lm5088-not-able-to-get-the-output-voltage

器件型号:LM5088

您好!

我已经设计了输出电压为5V 的 LM5088电压稳压器。 但我无法看到任何输出电压。 输出电压仅为0.45V。 HG 引脚上的电压也只有0.45、而 FB 引脚上的电压仅为 COMP 引脚上4.5V 上的电压0.2V。 我已经附上了原理图、PCB 也附上了我用来制作设计的设计。 请告诉我可能会出什么问题。 非常感谢您的快速响应。

谢谢。

马哈梅杜扎尔

e2e.ti.com/.../Voltage_5F00_regulator.pdfe2e.ti.com/.../Voltage_5F00_regulator_2D00_F_5F00_Cu.pdfe2e.ti.com/.../WBDesign21.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mahammeduzair:

    看起来您的布局可能需要改进。  您开关节点从 HS FET 源极到二极管阴极的迹线非常薄、不确定是否有您所展示的覆铜?  但是、实际上是远。  您需要形成一个从 CIN 到 FET 的漏极和二极管阳极的紧密环路。   

    请遵循以下建议。

    我无法100%确定这就是您的电路板无法启动的原因。  也许您可能电路板短路了?  但是、遵循上图中的所有建议将极大地帮助实现功能。  

    希望这对您有所帮助。

    大卫。