请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5088 您好!
我已经设计了输出电压为5V 的 LM5088电压稳压器。 但我无法看到任何输出电压。 输出电压仅为0.45V。 HG 引脚上的电压也只有0.45、而 FB 引脚上的电压仅为 COMP 引脚上4.5V 上的电压0.2V。 我已经附上了原理图、PCB 也附上了我用来制作设计的设计。 请告诉我可能会出什么问题。 非常感谢您的快速响应。
谢谢。
马哈梅杜扎尔
e2e.ti.com/.../Voltage_5F00_regulator.pdfe2e.ti.com/.../Voltage_5F00_regulator_2D00_F_5F00_Cu.pdfe2e.ti.com/.../WBDesign21.pdf