请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS568215 我将测试 TPS568215的电流限制、您可以将 TPS568215 EVM 的 OCL 测试结果/波形分享给我吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请查看随附的波形。 其中一个波形在触发 OCP 后立即放大、这会触发 UVP 延迟、然后 IC 关闭。 由于我继续保持 OCP 条件、IC 会在7个软启动周期的断续时间后重新启动。 由于选择了 ILIM1、OCP 限制为~7A。
UVP 延迟后 OCP 触发+关断

OCP 继续- IC 在7个软启动周期的断续时间后重新启动、并继续直到 OCP 条件存在、如下所示

谢谢。
阿莫德