This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:TPS568215EVM

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325413/tps568215-tps568215evm

器件型号:TPS568215

我将测试 TPS568215的电流限制、您可以将 TPS568215 EVM 的 OCL 测试结果/波形分享给我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试在我们的存档中搜索波形、或在 EVM 上获取一个波形。 您是否计划使用 ILIM 或 ILIM1电流限制设置?

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计划为 ILIM1设计原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OK 将检查这一点。 这可能需要一段时间才能到一周结束。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到任何存档数据、所以我本周要在 EVM 上查看这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看随附的波形。 其中一个波形在触发 OCP 后立即放大、这会触发 UVP 延迟、然后 IC 关闭。 由于我继续保持 OCP 条件、IC 会在7个软启动周期的断续时间后重新启动。 由于选择了 ILIM1、OCP 限制为~7A。  

    UVP 延迟后 OCP 触发+关断

    OCP 继续- IC 在7个软启动周期的断续时间后重新启动、并继续直到 OCP 条件存在、如下所示

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好,,,非常感谢。