This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913-IBB-EVM:TPS62913输出电压:-3.3V

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62913-IBB-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326981/tps62913-ibb-evm-tps62913-vout--3-3v

器件型号:TPS62913-IBB-EVM

参考文档 SLVUC22、在以下使用中、我应该在 TPS62913-IBB-EVM 板上更改哪些元件:

输入电压:+5.2V

输出电压:300mA 负载为-3.3V。

此致、

安吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angie:

    您可以直接更改 FB 分压电阻器。

    例如、R5保持5.6k、将 R6更改为17.5k。

    或 R5=24k、R6=75k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。