请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62913-IBB-EVM 参考文档 SLVUC22、在以下使用中、我应该在 TPS62913-IBB-EVM 板上更改哪些元件:
输入电压:+5.2V
输出电压:300mA 负载为-3.3V。
此致、
安吉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
参考文档 SLVUC22、在以下使用中、我应该在 TPS62913-IBB-EVM 板上更改哪些元件:
输入电压:+5.2V
输出电压:300mA 负载为-3.3V。
此致、
安吉