请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22992 您好!
我可以使用此 TPS22992开关为 LTE 调制解调器供电。
VCC = VBIAS = 3.8V
我想知道电荷泵的频率。 我在产品中有一个模拟部分、该部分对8到20kHz 之间的噪声频率非常敏感。 通常电荷泵会被视为噪声大的器件,并且经常在此频率范围内工作,但这种小型集成电荷泵又如何呢? 它在稳定导通状态下的频率是多少?
谢谢!
奥勒良