This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22992:有关电荷泵频率的问题

Guru**** 1195490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22992
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325309/tps22992-questions-about-charge-pump-frequency

器件型号:TPS22992

您好!

我可以使用此 TPS22992开关为 LTE 调制解调器供电。

VCC = VBIAS = 3.8V

我想知道电荷泵的频率。 我在产品中有一个模拟部分、该部分对8到20kHz 之间的噪声频率非常敏感。 通常电荷泵会被视为噪声大的器件,并且经常在此频率范围内工作,但这种小型集成电荷泵又如何呢? 它在稳定导通状态下的频率是多少?

谢谢!

奥勒良

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aurelien:

    由于 TPS22992电荷泵如此之小、它不应产生任何明显的系统噪声。 不过、您可能会对 TPS22950更感兴趣、它没有任何电荷泵、但能够保持相对较低的 Ron。 此器件能否代替工作模式?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。 我同意由于低栅极泄漏、噪声应该非常低。 我来试一下。

    备用基准具有过高的 Rdson、我倾向于保持在最大0.02欧姆以下。

    奥勒良

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aurelien:

    理解、谢谢-如果您对此有更多问题、或者您遇到此器件的噪声问题、请告诉我。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aurelien:

    我想向您更新一点、电荷泵频率不 会干扰您的8-20kHz 灵敏度范围。 最适合您的设计!

    谢谢。

    帕特里克