Other Parts Discussed in Thread: TPS92641, TPS922052
主题中讨论的其他器件:TPS92641、
- 使用 TPS92205xEVM
- 输入电压48V
- 连接到单个500mA LED (18V/COB)
- PWM 频率(对于 ADIM + PWM 输入) 4kHz
我正在按照论坛上所述初始化灵活调光模式、然后在4A * 0.125 = 500 mA 下将 ADIM 引脚设置为12.5%占空比
然后、我将在 PWM/EN 引脚上进行 PWM 斜坡以淡入(超过2秒)和淡出(超过2秒)。 对于13位 PWM、这意味着我大约每247uS 改变一个占空比。 这大约是标称的10000:1调光比(13位= 8096级别)。 我也尝试过在4和8秒的情况下这样做,但它似乎没有效果。
我观察到两个影响:
- 无法完全关闭 LED、可能是由于 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241615/tps922055-leakage-current-issue-when-driver-is-in-off-state 中介绍的电流泄漏问题
- 更重要的是、低于5%左右的调光质量根本不平顺。 当 PWM 在最后的5%- 0%之间平滑扫描时、实际亮度水平会相当高地抖动、这似乎会阶梯踏步。 在从0%- 5%的路上,我看到类似的楼梯结构。
有任何建议吗? 我来自一个使用 TPS92641的并联 FET 设计、整个范围超级流畅、想看看这些新芯片是否能提供同样(或非常相似)的质量。
我只想到输出电容、而且 ADIM @ 12.5%的运行会影响 PWM 平滑直至黑暗的能力。