This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922052:无法使用灵活调光模式平滑淡入/淡出

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641, TPS922052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323707/tps922052-unable-to-smoothly-fade-in-out-using-flexible-dimming-mode

器件型号:TPS922052
主题中讨论的其他器件:TPS92641
  • 使用 TPS92205xEVM
  • 输入电压48V
  • 连接到单个500mA LED (18V/COB)
  • PWM 频率(对于 ADIM + PWM 输入) 4kHz

我正在按照论坛上所述初始化灵活调光模式、然后在4A * 0.125 = 500 mA 下将 ADIM 引脚设置为12.5%占空比

然后、我将在 PWM/EN 引脚上进行 PWM 斜坡以淡入(超过2秒)和淡出(超过2秒)。 对于13位 PWM、这意味着我大约每247uS 改变一个占空比。 这大约是标称的10000:1调光比(13位= 8096级别)。 我也尝试过在4和8秒的情况下这样做,但它似乎没有效果。

我观察到两个影响:

  1. 无法完全关闭 LED、可能是由于 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241615/tps922055-leakage-current-issue-when-driver-is-in-off-state 中介绍的电流泄漏问题
  2. 更重要的是、低于5%左右的调光质量根本不平顺。 当 PWM 在最后的5%- 0%之间平滑扫描时、实际亮度水平会相当高地抖动、这似乎会阶梯踏步。 在从0%- 5%的路上,我看到类似的楼梯结构。

有任何建议吗? 我来自一个使用 TPS92641的并联 FET 设计、整个范围超级流畅、想看看这些新芯片是否能提供同样(或非常相似)的质量。

我只想到输出电容、而且 ADIM @ 12.5%的运行会影响 PWM 平滑直至黑暗的能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elan:

    我现在不在办公室庆祝中国新年。 我将在2月18日回来办公室后回复您。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elan:

    感谢您的耐心等待。

    [报价 userid="558619" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323707/tps922052-unable-to-smoothly-fade-in-out-using-flexible-dimming-mode "]我接下来将在 PWM/EN 引脚上执行 PWM 斜坡以淡入(超过2秒)和淡出(超过2秒)。 对于13位 PWM、这意味着我大约每247uS 改变一个占空比。 这大约是标称的10000:1调光比(13位= 8096级别)。 我也尝试过4和8秒,如果这是重要的,但它似乎没有效果。[/引述]

     如果您能提供控制信号时序的图形化说明、这样我就不会误解您的意思、但会有所帮助。

    根据我目前的理解、您将使用具有13位(8192:1)分辨率/调光比的4kHz PWM 驱动 EN/PWM 引脚。 我是对吗?

    如果是这种情况、请注意、这超出了 TPS922052的工作范围、PWM 导通时间最短为150ns (请参阅数据表中的第7.5节"电气特性"。 屏幕截图如下所示)。 也就是说、理论上、4kHz PWM 调光下的最大调光比约为250us:150ns = 1666:1。 不过、150ns 仅是器件的最短导通时间、而不是系统的最短导通时间(包括电感器和电容器等、这会减慢然后打开/关闭电流输出)。 因此、实际可达到的最大调光比将低于 理论1666:1。

    [quote userid="558619" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323707/tps922052-unable-to-smoothly-fade-in-out-using-flexible-dimming-mode 更为重要的是、低于5%左右的调光质量根本不流畅。 当 PWM 在最后的5%- 0%之间平滑扫描时、实际亮度水平会相当高地抖动、这似乎会阶梯踏步。 在从0%- 5%向上的路上,我看到类似的楼梯外壳。[/报价]

    很可能这就是您在5%到0%的转换中看到此星形步降的原因、因为此短脉冲(5%- 0%)超出了器件可以识别和您的系统也可以响应的最短导通时间。 您可以尝试使用较低的 PWM 调光频率或较低的调光比、看看这是否有帮助。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、谢谢你的回复。 感谢大家做出的澄清、根据您的回复和我编写的其他实验内容、我将继续使用分流 FET 解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elan:

    不用客气。

    如果在灵活的调光模式下同时使用 EN/PWM 引脚和 ADIM/HD 引脚的分辨率、那么在仅使用分流 PWM 调光的情况下、与 TPS92641相比、TPS922052有可能实现更高的调光比。 您可以将分流 FET 保存在 TPS922052解决方案中。

    此致、

    周老师