This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2981A:与去耦电容器并联的 ESR 电容器

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501, LP2981A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326884/lp2981a-esr-capacitor-in-parallel-with-decoupling

器件型号:LP2981A
主题中讨论的其他器件:SN6501

您好、TI 团队:

我需要根据变压器驱动器 SN6501的规格表推荐设计实施隔离式 CAN 总线节点。

  

问题1

我想为该应用使用 LP2981A-50DBVR 5V LDO 稳压器、而不是 TPS76350-Q1、后者的电流限制太高、无法满足我的需求(800mA 典型值)。 实际上、LP2981A-50DBVR 5V LDO 稳压器具有适合我的应用(150mA 典型值)的低电流限制。 LP2981A-50DBVR LDO 稳压器的规格表建议添加一个具有一些 ESR 的有效输出电容器(4.7uF)、以实现环路稳定性。  我想使用陶瓷电容器而不是钽。  该规范允许在添加了一个与电容器串联的1欧姆电阻器的情况下使用陶瓷电容器。 那么、假如 CAN 收发器(TCAN1051HGDR)和信号隔离器(ISO6721BDR)都在其电源引脚上具有陶瓷去耦电容、这些去耦电容是否会抵消稳压器输出端提供的电容+电阻器的 ESR?  由于所有组件都非常封装在隔离侧、陶瓷去耦电容器的所有 ESR 是否会并联?

问题2

为了获得4.7uF 的有效电容、由于陶瓷电容器存在直流偏置、需要并联2个电容器以获得该值。  如果在稳压器的输出端使用多个电容器、是否需要旋转串联电阻器? 在一个电容器中添加了2欧姆、在另一个电容器中添加了2欧姆?  总电阻是否可以仅添加到一个电容器中?     

问题3

 LP2981A 规范一直提及这款"新芯片"、该芯片具有更好的压降电压、并在与低 ESR 陶瓷电容器一起工作时保持稳定。  IC 后缀为"M3"。  该 IC 是否可用?

 谢谢!

 此致

 埃里克

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    问题1

    电容器 ESR 不是完全并联的、但阻抗是。 为了说明阻抗如何组合、我从 Murata 的 Simshift 工具拉了一个0.1uF 的电容器(随机挑选)、并使用该电容器的 PSPICE 模型对其进行仿真、以及一个带有1Ω 串联电阻的4.7uF 电容器-请参阅下面的仿真结果(红色= 0.1uF、 绿色= 4.7uF + 1Ω、黄色=两个的并联阻抗)。 如您所见、由于0.1uF 电容器在较低频率下的阻抗如此高、4.7uF 电容器决定了较低频率下的阻抗曲线、而一旦0.1uF 阻抗降至4.7uF 阻抗以下、0.1uF 阻抗起主导作用。 重要的是、1Ω 串联电阻在 LDO 的带宽内使阻抗保持足够高、该带宽通常低于几百千赫兹。 因此、只要其他器件的去耦电容器的谐振频率高于1MHz 左右、LDO 就不会影响。  

    问题2

    数据表推荐的电容器已假设由于直流偏置而降额50%、因此可接受使用单个4.7uF 电容器(对于旧器件)加上1Ω 串联电阻器。 如果您仍然希望并联2个电容器、则可以使用一个串联电阻器、将多个电容器充分并联。

    问题3  

    实际上、该器件的命名规则表不正确。 重新设计后的器件的可订购名称不含"-M3"后缀;器件名称保持不变。 现在、我们正处于过渡时期、对此器件的订购可能会导致获得旧器件或新器件、我们不能提前做很多事情来了解您将收到哪款器件。 一旦旧器件的供电通过、所有器件都将是新芯片。  

    此致、

    尼克