主题中讨论的其他器件:SN6501、
您好、TI 团队:
我需要根据变压器驱动器 SN6501的规格表推荐设计实施隔离式 CAN 总线节点。
问题1
我想为该应用使用 LP2981A-50DBVR 5V LDO 稳压器、而不是 TPS76350-Q1、后者的电流限制太高、无法满足我的需求(800mA 典型值)。 实际上、LP2981A-50DBVR 5V LDO 稳压器具有适合我的应用(150mA 典型值)的低电流限制。 LP2981A-50DBVR LDO 稳压器的规格表建议添加一个具有一些 ESR 的有效输出电容器(4.7uF)、以实现环路稳定性。 我想使用陶瓷电容器而不是钽。 该规范允许在添加了一个与电容器串联的1欧姆电阻器的情况下使用陶瓷电容器。 那么、假如 CAN 收发器(TCAN1051HGDR)和信号隔离器(ISO6721BDR)都在其电源引脚上具有陶瓷去耦电容、这些去耦电容是否会抵消稳压器输出端提供的电容+电阻器的 ESR? 由于所有组件都非常封装在隔离侧、陶瓷去耦电容器的所有 ESR 是否会并联?
问题2
为了获得4.7uF 的有效电容、由于陶瓷电容器存在直流偏置、需要并联2个电容器以获得该值。 如果在稳压器的输出端使用多个电容器、是否需要旋转串联电阻器? 在一个电容器中添加了2欧姆、在另一个电容器中添加了2欧姆? 总电阻是否可以仅添加到一个电容器中?
问题3
LP2981A 规范一直提及这款"新芯片"、该芯片具有更好的压降电压、并在与低 ESR 陶瓷电容器一起工作时保持稳定。 IC 后缀为"M3"。 该 IC 是否可用?

谢谢!
此致
埃里克