Other Parts Discussed in Thread: BQ24230, BQ24232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24230 主题中讨论的其他器件: BQ24232
尊敬的先生/女士:
我们使用的是 BQ24230、其标称 VIN= 5VDC、 引脚15连接到 VSS。 我们要使用 BQ24232来替换它、将 PIN15连接到 VSS 以进行直接替换、并保持相同的充电电流阈值。
那么、当两种情况下的引脚15都设置为 VSS 时、它们在电流阈值方面是否100%兼容?
非常感谢高级