主题中讨论的其他器件: BQ4050
尊敬的 TI 专家:
目前、我正在使用 BQ40Z50设计一款 BMS、关于 PTC 热敏电阻、TI 是否有任何推荐的 PTC 温度传感器?
另一个问题是关于 LED、在我的项目中、我不使用此功能、我让 DISP 引脚连接到 VSS、然后让 LEDCNTL 引脚直接连接 VSS、不添加20K 值电阻、会发生什么后果?


祝您度过美好的一天!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 专家:
目前、我正在使用 BQ40Z50设计一款 BMS、关于 PTC 热敏电阻、TI 是否有任何推荐的 PTC 温度传感器?
另一个问题是关于 LED、在我的项目中、我不使用此功能、我让 DISP 引脚连接到 VSS、然后让 LEDCNTL 引脚直接连接 VSS、不添加20K 值电阻、会发生什么后果?


祝您度过美好的一天!
如果 PTC 热敏电阻使用 muRata PRF15BB103RB6RC 正常? 大小代码为0402,电源正常吗?
产品数据如下:


另一个问题、禁用 PTC 功能、 正确的方法是什么:
1.in 文件 SLUSBS8B,在第4页中,要禁用 PTC 和 PTCEN 连接到 VSS;在第40页中,要禁用此功能,在 PTC 和 VSS 之间连接一个10k Ω 电阻。

2.in Bq40z50EVM 电路模块原理图文件、位于第13页、

3. 常见多节电池电量监测计问题疑难解答视频