This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:关于 PTC 传感器和 LEDCNTL 引脚

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319733/bq40z50-about-ptc-sensor-and-ledcntl-pin

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQ4050

尊敬的 TI 专家:

目前、我正在使用 BQ40Z50设计一款 BMS、关于 PTC 热敏电阻、TI 是否有任何推荐的 PTC 温度传感器?

另一个问题是关于 LED、在我的项目中、我不使用此功能、我让 DISP 引脚连接到 VSS、然后让 LEDCNTL 引脚直接连接 VSS、不添加20K 值电阻、会发生什么后果?

祝您度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这看起来是建议用于进行 PRF18BA103QB1RB  如本 线程。  

    不应产生任何后果、因为您遵循文档中所述的内容。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我搜索 Murata 网站,没有 PRF18BA103QB1RB ,你有其他推荐吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否看到过任何其他具有类似电气特性的 PTC? 建议使用任何其他具有类似特性的器件。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 PTC 热敏电阻使用 muRata PRF15BB103RB6RC 正常? 大小代码为0402,电源正常吗?

    产品数据如下:

    另一个问题、禁用 PTC 功能、 正确的方法是什么:

    1.in 文件 SLUSBS8B,在第4页中,要禁用 PTC 和 PTCEN 连接到 VSS;在第40页中,要禁用此功能,在 PTC 和 VSS 之间连接一个10k Ω 电阻。

    2.in Bq40z50EVM 电路模块原理图文件、位于第13页、

    3. 常见多节电池电量监测计问题疑难解答视频

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定您选择的 电阻器是否完全匹配、因为室温电阻为1k 欧姆;而我们展示的电阻器为470欧姆。 我建议尝试在25C 下找到470欧姆的电阻器。  

    至于如何禁用 PTC 功能、请按照常见多节电池电量监测计问题疑难解答视频中所示的连接进行操作。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 SLUUAV7C 文件 bq40z50EVM 的第13页中、 10KOhm 电阻的 muRata PRF18BA103QB1RB 应该选择470欧姆? 对吧? 不是10KOhm 电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题、如果我不使用 PTC 功能、10千欧电阻器电源、PTC 和 BAT 尺寸选择0603inch(1608mm)是否可以?  在 bq40z50EVM 文件中、RT1选择一个采用10KOhm 封装的1206电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您应该选择470欧姆的电阻器。
    是的、只要10k 欧姆就可以选择合适的尺寸。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PRF18BA471QB5RB、感测温度为125℃

    BQ4050 PTC 温度保护点的电阻值是多少? 是4.7K?

    祝您度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是一个联邦假期,所以没有人在办公室。 我们明天会回复您。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、保护点的电阻值约为4.7K。

    此致、
    尼克·理查兹