This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:功率 MOSFET 升压计算

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18534Q5A, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318351/bq25756-power-mosfets-boost-calculation

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件:CSD18534Q5A

德州仪器团队、您好、

我想联系寻求有关 MOSFET 功率损耗计算的澄清、特别是在升压配置中。 我已经在数据表中引用了第9.2.1.2.8节"功率 MOSFET 选择"、该节提供了降压配置的详细计算。 但是、我需要专门针对升压配置进行类似的计算。

下面、我添加了我认为适用于升压配置的公式。 如果您可以确认这些公式的正确性或提供任何必要的调整、我将不胜感激。

感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    我将在星期一回答您的问题。

    同时、设计计算器可帮助解决功率损耗问题: www.ti.com/.../

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    感谢您对延迟的耐心等待。 我在星期一生病了。

    我已经查看了您的公式、它们看起来是正确的。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan:

    我希望你现在感觉更好。 非常感谢您查看这些公式。 根据这些计算结果、我发现 CSD18534Q5A 是耗散最低功耗且生成最低温度的晶体管。

    但是、我注意到、在 BQ25756 EVM 和您推荐的设计 Excel 工作表中、使用了其他品牌的晶体管、例如 SiR680LDP、SiR880BDP、SiR122LDP、AON66614和 AON6226、而不是我计算得出更高效的晶体管。

    您能否说明为什么其他品牌的这些晶体管在 BQ25756设计中优于 CSD18534Q5A?

    感谢你在这方面的协助和指导。

    此致、

    曼努埃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    感谢您的提问。 我感觉好多了。

    我会在下周早些时候回复您、探讨这个问题。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    此外、您可以使用此链接检查功率 MOSFET 计算结果: https://www.ti.com/lit/an/slva372d/slva372d.pdf

    我们选择的大多数 FET 都归结为 FET 的 VDS、RDS 和电容。 例如、 CSD18534Q5A 是60Vds FET、但 AON6226是100Vds FET、而 SiR880BDP/SiR122LDP/SiR680LDP 是80Vds FET。

    如果您不需要高 VDS 电压、则可以获得 具有更低 RDS (on)和更低电容的更高效 FET。

    此致、
    E·加洛韦