请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25756EVM 您好!
EVM 的数据表指出、它将在插入 JP1的情况下以7节电池模式充电。
7节电池的充电电压(4.2x7)为29.4V。 但是、数据表指出、我的测量值应该是23.5V。 数据表中有什么问题吗? 插入 JP1后、根据我的计算、测得输出电压为29.4V。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
EVM 的数据表指出、它将在插入 JP1的情况下以7节电池模式充电。
7节电池的充电电压(4.2x7)为29.4V。 但是、数据表指出、我的测量值应该是23.5V。 数据表中有什么问题吗? 插入 JP1后、根据我的计算、测得输出电压为29.4V。