This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EVM:BQ25756EVM

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326140/bq25756evm-bq25756evm

器件型号:BQ25756EVM

您好!
EVM 的数据表指出、它将在插入 JP1的情况下以7节电池模式充电。
7节电池的充电电压(4.2x7)为29.4V。 但是、数据表指出、我的测量值应该是23.5V。 数据表中有什么问题吗? 插入 JP1后、根据我的计算、测得输出电压为29.4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umut:

    感谢您提醒我注意这一点。 我目前正在编辑用户指南、以使其更加清晰。

    此测试应具有 CV 负载。 23.5V 是测试中 CV 负载的设置。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、
    E·加洛韦