This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:Simplis 仿真未运行!

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325015/ucc28782-simplis-simulation-is-not-running

器件型号:UCC28782

每次我尝试运行该仿真时、我都会得到这个 Error Massage。

我可以执行什么操作来运行仿真?

是否应该在 Simatrix 中运行仿真?

感谢您的高级支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elia:

    感谢您对 UCC28782的查询。

    请参考随附的模型、它运行时没有任何错误。

    e2e.ti.com/.../UCC28782_5F00_NA1P0_5F00_SIMPLIS_5F00_TRANS-_2800_2_2900_.zip

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish:

    它不起作用!

    我仍然收到相同的错误消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elia:

    它在我的系统上工作。 我在发送前检查了一下。 不过、不确定错误。 模拟器应该只处于 SIMPLIS 模式。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harisch、

    我有软件的最新版本。 我就这件事联系了 Simplis、他们也无法帮我。  

    他们所说的都是"很遗憾、由于语法错误是 TI 的加密内容内部出现的、我们无法调试这个模拟"

    你认为我需要下载一些库吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在使用 GaN 开关并运行仿真、这样错误消息就消失了。

    我知道电路不会以这种方式散播、但现在我知道它为什么不运行。  

    我认为 Simplis 无法识别 GaN 开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elia:

    我可以尝试的一件事是发送电子邮件至 GaN sxcmp 元件文件、该文件可以导入 Simplis 模型、以确保 GaN 模型正常。 您能否发送您的电子邮件地址或通过 e2e 对话进行连接以便我可以发送该地址?

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    是的、我可以。  e.safar@lasslop.com

    我真的希望它能起作用!

    非常感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elia:

    我的 Outlook 浏览器阻止发送文件。 我已经向您发送了连接请求并通过它发送了文件。

    谢谢!

    此致、

    哈里什