This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN04050C:禁用 PTN04050C

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: PTN04050C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325692/ptn04050c-disabling-the-ptn04050c

器件型号:PTN04050C

您好!

我有一个需要宽变化电源电压的应用、我选择了 PTN04050C 来满足设计要求。 该器件 在应用中正常运行、但是、"禁用"时、无法获得稳定至 GND 的输出电压。 对于应用来说、当被禁用时、电源应该完全移除为负载供电。

此设计使用高侧负载开关(U34)将5V 输入传递到模块。 当负载开关被禁用时 (在输出/PTN04050输入上测量为0V)、无论怎样、我观察的输出电压为2.4-3V。 我理解了数据表中 概述升压拓扑限制的部分、但我不太明白 在没有输入电压的情况下是什么在为模块中的 PWM 控制器提供任何能量。

为了 将负载与持续输出电压断开、我认为我要在 π 型滤波器之后放置另一个负载开关、 该开关遵循以下原理图中与 U34相同的逻辑。 但我担心这样无法解决设计中可能存在的问题。 我是否应该能够"关闭"该模块? 输出为何悬挂 在~2.4V? 部分原理图如下:

是否有 其他方法可以实现 PTN04050输出端的0V?

提前感谢您提供任何指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跟进:

    我认为是逻辑错误导致了这种情况的发生。 相关负载包含许多在输入端具有钳位保护的 IC 栅极驱动器。 栅极驱动器是反相的、不得使其输入悬空、因此我会在系统空闲时将其驱动为高电平(PTN04050处于"关闭"状态)、以便其输出不会拉出电流。 但是、当 PTN04050 "关闭"时、输入上的逻辑电平驱动将流经正电源轨钳位二极管(可能就是隔离层电压最低的二极管)、并导致 电源轨上的一些电压略小于我的逻辑电平。 我将尝试将所有栅极驱动器输入驱动为低电平、同时从 PTN04050断开输入电压并报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    在升压拓扑中、输入直接连接到输出、因此即使该器件被禁用、输入侧的任何电压都将直接转发至输出侧。
    如果您认为模块的输入侧设置为0V、则可能是输入或输出侧的电容器仍在充电、如果输出为高阻抗、则会保持电压一段时间。

    您已经提到您已经了解如何改进系统、因此如果您仍需要其他支持、请随时与我们联系。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的回复。 这个问题实际上是通过 PTN04050输出侧的一些电源轨钳位二极管产生的寄生供电。 问题已解决。

    各位保重、

    凯文