您好!
我有一个需要宽变化电源电压的应用、我选择了 PTN04050C 来满足设计要求。 该器件 在应用中正常运行、但是、"禁用"时、无法获得稳定至 GND 的输出电压。 对于应用来说、当被禁用时、电源应该完全移除为负载供电。
此设计使用高侧负载开关(U34)将5V 输入传递到模块。 当负载开关被禁用时 (在输出/PTN04050输入上测量为0V)、无论怎样、我观察的输出电压为2.4-3V。 我理解了数据表中 概述升压拓扑限制的部分、但我不太明白 在没有输入电压的情况下是什么在为模块中的 PWM 控制器提供任何能量。
为了 将负载与持续输出电压断开、我认为我要在 π 型滤波器之后放置另一个负载开关、 该开关遵循以下原理图中与 U34相同的逻辑。 但我担心这样无法解决设计中可能存在的问题。 我是否应该能够"关闭"该模块? 输出为何悬挂 在~2.4V? 部分原理图如下:

是否有 其他方法可以实现 PTN04050输出端的0V?
提前感谢您提供任何指导