我发现 LM5121的设计在输出电压降至输入电压以下时出现故障。 我还不明白组件为什么要分解、这里需要帮助。
设置如下:
输入电压:24V
电流限制:~700mA
输出电压:48V
在测试中、将输出电压 VLED 拉低至约7V 并持续几秒钟。 这将损坏 LM5121和 SS 晶体管。
测试完成后、晶体管一直导电。 此外、如果仅更换晶体管、控制器将不再启动。 在对两个组件进行返工后、电路会重新工作。
LM5121是否应该在发生故障时继续限制电流并关闭、因为它在稳压范围之外运行、从而保护了电路?
在此、最好了解控制器在输入电压大于输出电压时的行为、以及如何或是否可以在电路中进行优化以使其更加稳健。
如有必要、我可以在私人聊天中分享更多详细信息。
提前感谢。