This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:Vout 长时间拉至低于 Vin 时的行为- SS 晶体管和 IC 损坏

Guru**** 2386050 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326028/lm5121-behavior-when-vout-pulled-below-vin-for-extended-time---ss-transistor-and-ic-getting-damaged

器件型号:LM5121

我发现 LM5121的设计在输出电压降至输入电压以下时出现故障。 我还不明白组件为什么要分解、这里需要帮助。

设置如下:
输入电压:24V
电流限制:~700mA
输出电压:48V


在测试中、将输出电压 VLED 拉低至约7V 并持续几秒钟。 这将损坏 LM5121和 SS 晶体管。
 测试完成后、晶体管一直导电。 此外、如果仅更换晶体管、控制器将不再启动。 在对两个组件进行返工后、电路会重新工作。

LM5121是否应该在发生故障时继续限制电流并关闭、因为它在稳压范围之外运行、从而保护了电路?
在此、最好了解控制器在输入电压大于输出电压时的行为、以及如何或是否可以在电路中进行优化以使其更加稳健。

如有必要、我可以在私人聊天中分享更多详细信息。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philipp:

    感谢您的联系。 当您讨论 SS 晶体管时、您是指其栅极连接到 LM5121的 DG 引脚的断开开关吗?

    通常情况下、升压转换器不应长时间连接到 GND 或低于输入端的电压、因为电感器电流会持续上升并最终破坏系统。 但是、隔离开关应在发生输出短路(您的用例大致是这样)的情况下保护系统。

    在7.3.12节中、您可以找到以下内容:

    您能否与我们分享原理图、以便我们评估隔离开关是否已正确连接?

    谢谢、此致、
    布赖恩