This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:LM5176 Vout 增大、然后在启动时降至正常输出

Guru**** 2391275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319787/lm5176-q1-lm5176-vout-higher-and-then-drop-to-normal-output-when-start

器件型号:LM5176-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5176

您好、TI 专家。

在 ADAS 项目中、我们在汽车应用中使用 LM5176作为降压/升压转换器来输出15.5V 电压。 通常情况下、输入电压为13.5V、而 LM5176用作输出15.5V 的升压器。

下面我们看到了一种现象、当 LM5176启动时、输出变为高电平16.4V、并保持34ms、然后短暂下降至13.6V、然后变为15.5V、如所连接的波形所示(蓝色波为使能信号)。

请帮助解释这种现象。

谢谢!

迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    您是否观察到功能板与显示此行为的功能板之间有任何其他差异? 如果可能、请检查工作单元和故障单元的启动情况、例如启动时的引脚电压。

    您能否共享原理图?

    外部元件上是否有任何变化?

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    我们测试栅极驱动信号:LM5176 Vout 设置电压为15.5V。 LM5176启动时、有4种情况:

    案例1:输入电压为13.5V、它首先用作降压-升压、输出电压达到16.4V、然后转移到升压。 在传输期间、会出现压降。 然后、Vout 会上升到15.5V 并变为稳定状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CASE2:输入电压直到13.5V、LM5176始终工作在降压/升压模式、开始时没有电压上升(不高于15.5V)、在 HDRV1&LDRV1 PMW 占空比和频率变化期间也没有明显的电压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    情形3:将输入电压增加到14.5V、LM5176将始终在降压/升压模式下工作、 开始时没有电压上升(不高于15.5V)、也没有明显的电压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    情形4:将输入电压降低至12.5V、与情形1类似。 它首先用作降压/升压、 输出电压达到15.8V、然后传输到升压。 在传输期间、会出现压降。 然后、Vout 会上升到15.5V 并变为稳定状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附原理图、请说明第1种情况中的电压上升(高于设置的电压15.5V)、第1种和第4种情况中的电压明显下降。

    谢谢!

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    遗憾的是、原理图的分辨率非常低、因此我无法识别详细信息或读取值。

    您能提供更好的解决方案吗?

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

       我试着上传原理图 pdf 文件、但是当我点击上传区域时、不起作用。 我使用 Chrome Explorer、并且已经清除了 Cookie、您有什么建议吗?

    我附上了图片格式示意图、请查一下!

    谢谢!

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    在此处附加文件的最佳选项是使用拖放。

    我已经看到您在 FB 上有一些电流检测功能-您可以尝试移除/禁用、例如移除 R10131。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3036.LM5176.pdf

    Stefan、您好、

       感谢您的建议、上传似乎成功。

       R10131与 R10132一同构成 ADC 输入电压的分压器。 请查看原理图并确认是否为固有特性、即在启动时从降压/升压转换到升压时可能会出现电压上升和下降、具体取决于输入电压电平。

    谢谢!

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    不会出现此输出电压行为、因此最好了解触发这种行为的原因。  

    第一步是避免使用其他源、例如与 LM5176的 ADC 连接。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

       感谢您提供建议。 理论上、ADC 输入是 MCU 的高电阻输入、对 Vout 应该没有影响。 我们将移除 ADC 输入电阻器 R10131、并在几天后恢复办公时进行检查。

    谢谢!

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

       我们移除了 ADC 输入电阻 R10131、没有变化。 根据测试的波形、这种上升更高和下降现象与工作模式传输有关、 如上所述、当输入电压增加到14.5V 时 、LM5176将始终以降压/升压模式工作、开始时没有电压上升(不高于15.5V)、 而且在 HDRV1&LDRV1 PMW 占空比和频率变化期间没有明显的压降。

       请帮助解释。

    4

    谢谢!

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在输出电压(1.5k 电阻器)处增加额外的10mA 负载、这种现象是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您提供最新结果。
    我们今天晚些时候会给您回复。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    您是否仅在没有负载的情况下才看到此行为?

    如果在启动期间具有更高的负载、会出现什么情况?

    您的电源是否能够在输出电压高于预期的情况下灌入电流?

    如果电源无法灌入、您能否尝试增加输入端的电容?

    此致、

     斯特凡