主题中讨论的其他器件:LM5176
您好、TI 专家。
在 ADAS 项目中、我们在汽车应用中使用 LM5176作为降压/升压转换器来输出15.5V 电压。 通常情况下、输入电压为13.5V、而 LM5176用作输出15.5V 的升压器。
下面我们看到了一种现象、当 LM5176启动时、输出变为高电平16.4V、并保持34ms、然后短暂下降至13.6V、然后变为15.5V、如所连接的波形所示(蓝色波为使能信号)。
请帮助解释这种现象。
谢谢!
迈克尔.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家。
在 ADAS 项目中、我们在汽车应用中使用 LM5176作为降压/升压转换器来输出15.5V 电压。 通常情况下、输入电压为13.5V、而 LM5176用作输出15.5V 的升压器。
下面我们看到了一种现象、当 LM5176启动时、输出变为高电平16.4V、并保持34ms、然后短暂下降至13.6V、然后变为15.5V、如所连接的波形所示(蓝色波为使能信号)。
请帮助解释这种现象。
谢谢!
迈克尔.
e2e.ti.com/.../3036.LM5176.pdf
Stefan、您好、
感谢您的建议、上传似乎成功。
R10131与 R10132一同构成 ADC 输入电压的分压器。 请查看原理图并确认是否为固有特性、即在启动时从降压/升压转换到升压时可能会出现电压上升和下降、具体取决于输入电压电平。
谢谢!
迈克尔.
Stefan、您好、
我们移除了 ADC 输入电阻 R10131、没有变化。 根据测试的波形、这种上升更高和下降现象与工作模式传输有关、 如上所述、当输入电压增加到14.5V 时 、LM5176将始终以降压/升压模式工作、开始时没有电压上升(不高于15.5V)、 而且在 HDRV1&LDRV1 PMW 占空比和频率变化期间没有明显的压降。
请帮助解释。
4
谢谢!
迈克尔.