This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:电感器选择

Guru**** 2525960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324902/lm51772-inductor-choose

器件型号:LM51772

VHI、

由于我的客户需要使用 LM51772的 SPR 和 EPR 的支持。

输入电压范围= 44~52V (正常48V)

输出电压范围= 5~48V (需要支持 SPR 和 EPR)

我使用 LM51772 Excel 计算工具。 我发现、如果选择输出= 5V、则电感器值需要非常大。

似乎只是在提高开关频率、对吧? 谢谢!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的联系。 您可以将填写好的快速入门计算器附加到该主题吗?

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    请参阅下面的。

    e2e.ti.com/.../LM51772_5F00_Buck_2D00_Boost_5F00_Quickstart_5F00_Tool_5F00_V1_5F00_1_5F00_0.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    感谢您上传请求的快速入门计算器。 我们来看看、明天就会回复您。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    该工具应该能帮助您找到正确的值。 ESP。 由于输出电压非常大、因此您需要决定和考虑适合您要求的参数。 因此、例如、通过更改电感器、您还会影响效率(或电感器中的损耗)。

    因此、仍然可以选择使用较低的电感器。 如果超出了建议的范围、该单元格将会发出红色标志。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    是否用于以下应用。 您是否提供了建议的电感器值?

    输入电压范围= 44~52V (正常48V)

    输出电压范围= 5~48V (需要支持 SPR 和 EPR)

    我使用 Webench 工具似乎可以选择1.8uH 到73uH。 因此、使用3.3uH 是可以的、只需影响 Δ IL、对吧?

    另一个问题是开发 webench 工具、如果输入44~52V、输出48V 似乎无法正常生成原理图。

    是否存在工作台问题或 LM51772不支持 44~52V 输出至48V?

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    电感器值有一个选择范围、然后可以根据应用要求进行选择。

    更大的电感器值通常具有更大的尺寸、可能具有更高的成本、但纹波电流更小、因此磁芯损耗更小。

    根据该因素、可以选择电感器。

    快速入门计算器可帮助您估算损耗和效率。

    https://www.ti.com/tool/download/LM51772-QUICKSTART-CALC

    是的、LM51772可支持高达55V 的输入电压。

    Webench 工具似乎有问题-将向 Webench 团队报告此问题、但修复可能需要一些时间。

    此致、

     斯特凡