VHI、
由于我的客户需要使用 LM51772的 SPR 和 EPR 的支持。
输入电压范围= 44~52V (正常48V)
输出电压范围= 5~48V (需要支持 SPR 和 EPR)
我使用 LM51772 Excel 计算工具。 我发现、如果选择输出= 5V、则电感器值需要非常大。
似乎只是在提高开关频率、对吧? 谢谢!
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Bryan:
请参阅下面的。
e2e.ti.com/.../LM51772_5F00_Buck_2D00_Boost_5F00_Quickstart_5F00_Tool_5F00_V1_5F00_1_5F00_0.xlsm
Stefan、您好、
是否用于以下应用。 您是否提供了建议的电感器值?
输入电压范围= 44~52V (正常48V)
输出电压范围= 5~48V (需要支持 SPR 和 EPR)
我使用 Webench 工具似乎可以选择1.8uH 到73uH。 因此、使用3.3uH 是可以的、只需影响 Δ IL、对吧?
另一个问题是开发 webench 工具、如果输入44~52V、输出48V 似乎无法正常生成原理图。
是否存在工作台问题或 LM51772不支持 44~52V 输出至48V?
谢谢!
杰夫
尊敬的 Jeff:
电感器值有一个选择范围、然后可以根据应用要求进行选择。
更大的电感器值通常具有更大的尺寸、可能具有更高的成本、但纹波电流更小、因此磁芯损耗更小。
根据该因素、可以选择电感器。
快速入门计算器可帮助您估算损耗和效率。
https://www.ti.com/tool/download/LM51772-QUICKSTART-CALC
是的、LM51772可支持高达55V 的输入电压。
Webench 工具似乎有问题-将向 Webench 团队报告此问题、但修复可能需要一些时间。
此致、
斯特凡