请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSF12C1QEVM 你好
我希望你可以原谅我,因为我不会用英语沟通。
使用图 1.
振荡器(V3)的输入关闭、但 Vout 的电压是6Vp-p (142kHz)的正弦波、INJ (引脚13)是4.6V p-p。
如果未向 IGND-SENSE 施加电压、为什么会向 IGND-INJ 输出信号?
图2
注意
VDD=12V
IGND-SENSE= 5mVp-p_60Hz (外部噪声)
蓝色:输出电压
蓝色光:INJ