This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1QEVM:电压测试

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325002/tpsf12c1qevm-voltage-testing

器件型号:TPSF12C1QEVM

你好

我希望你可以原谅我,因为我不会用英语沟通。

使用图 1.

振荡器(V3)的输入关闭、但 Vout 的电压是6Vp-p (142kHz)的正弦波、INJ (引脚13)是4.6V p-p。

如果未向 IGND-SENSE 施加电压、为什么会向 IGND-INJ 输出信号?

图2

注意
VDD=12V
IGND-SENSE= 5mVp-p_60Hz (外部噪声)


蓝色:输出电压
蓝色光:INJ