Other Parts Discussed in Thread: TPS922055, TPS92641
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS922055 主题中讨论的其他器件: TPS92641
我们使用10-20微秒的闪烁来照亮样本并采集运动过程中的相同样本图像。 我们当前使用 TPS55288 为照明使用定制设计的降压-升压输出开关电路和单独的开关电路、在高达100FPS 的条件下运行良好、但我们可以观察到更高 FPS 下的强度变化。
我们正在探索其他方案、并找到了专门为机器视觉闪光灯照明应用构建的文章和专用电路。 TPS922055 IC 是 我们开发出的 IC 之一。
在我们的应用中、最大电流可高达3.5A。 我们的摄像机可在最高214Hz (或 FPS)的频率下运行。 我们的输入电源为24V 直流、而 所使用的 LED 在12-14V 电压范围内工作。
我们浏览了 IC 和 EVM 板的产品说明书、发现该 IC 可能适合我们的应用。 但我们希望确认、使用 TPS922055是否是更好的选择、或者是否有任何其他可能更适合我们的 LED 驱动器 IC。
我们还在开发各种机器视觉应用、同时致力于 EMI/EMC 合规性、因此最终确定我们的 闪光灯照明系统对于我们至关重要。