This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922055:用于机器视觉的高功率 LED 闪光灯驱动器

Guru**** 2636205 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922055, TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323168/tps922055-high-power-led-flash-driver-for-machine-vision

器件型号:TPS922055
主题中讨论的其他器件: TPS92641
我们使用10-20微秒的闪烁来照亮样本并采集运动过程中的相同样本图像。 我们当前使用 TPS55288 为照明使用定制设计的降压-升压输出开关电路和单独的开关电路、在高达100FPS 的条件下运行良好、但我们可以观察到更高 FPS 下的强度变化。  
我们正在探索其他方案、并找到了专门为机器视觉闪光灯照明应用构建的文章和专用电路。  TPS922055 IC 是 我们开发出的 IC 之一。  
在我们的应用中、最大电流可高达3.5A。 我们的摄像机可在最高214Hz (或 FPS)的频率下运行。 我们的输入电源为24V 直流、而 所使用的 LED 在12-14V 电压范围内工作。  
我们浏览了 IC 和 EVM 板的产品说明书、发现该 IC 可能适合我们的应用。 但我们希望确认、使用 TPS922055是否是更好的选择、或者是否有任何其他可能更适合我们的 LED 驱动器 IC。  
我们还在开发各种机器视觉应用、同时致力于 EMI/EMC 合规性、因此最终确定我们的 闪光灯照明系统对于我们至关重要。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shashank、

    您是否对输出电流纹波和输出电流上升/下降时间有要求?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!  

    我们也遇到了类似的问题。 我们希望生成低于2A 的1 µs 电流脉冲、因此电流上升和下降时间只是其中的一小部分。 我们能否使用 TPS922055 或其他器件实现这一目标? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lorenz,

    将回复此主题的 TI 团队将庆祝美国中部时间2/9至2/17美国新年。 感谢您的耐心。 您可以预期在2月19日至2月23日这一周的某个时间内会有回复。

    此致、

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorenz:

    感谢您的耐心等待。

    如果2A 输出所需的导通时间小于1us、我建议您使用 TPS92641的并联 FET 调光功能。 使用 TPS922055很难做到这一点。

    我建议您创建一个新主题,它将帮助我分离不同的主题以获得更好的支持:)

    此致、
    周老师