This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288-Q1:抖动操作

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315627/tps55288-q1-dithering-operation

器件型号:TPS55288-Q1

您好!

我有一个 适用于汽车应用的 TPS55288-Q1设计。

输入电压范围为6V - 20V。 输出最大为12V @700mA。

DITH 引脚与470pF 电容器连接、以提供~19.5kHz 的频率抖动。

在测量输入和输出电源轨时、我看到了 ~19KHz、~50mV p-p 的噪声、这对应于 频率抖动。

当我将  DITH 引脚短接到 GND 时、该 噪声会消失。

  1. 这是正常的吗?
  2. 下面附上了设计。 您觉得设计中有什么问题吗?

输入噪声:

输出噪声:

设计:

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1705847305311v3.png

此致、

吉西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossi:

    是的、行为正确。 您可以在引脚说明一章中找到更多详细信息。 通常、我们建议抖动频率低于1kHz、以有效地减少峰值 EMI。

    您可以将原理图和布局的 pdf 版本转发给我们吗? 我们可以为您查看配置和布局、您还能分享电感器和输出电容器的器件型号吗?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossi:

    我们 四周没有看到您的最新消息、因此我假设问题已经得到解答、问题已经解决。

    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。

    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、

    布莱斯