主题中讨论的其他器件: BQ76942
您好!
我正在使用 BQ76952并查看串联和并联 FET 配置。 看起来好像数据表和评估板使用了串行配置。 我的系统将以最大200A 的电流放电、以大约35A 的电流充电。 我似乎找不到并联 FET 的原理图或示意图、也找不到每种配置的优点和缺点。 是否有与此相关的白皮书? 或者是否有与 FET 并联的参考设计? 如果 FET 处于并联模式、也使用预放电和预充电 FET 吗?
这还让我进入了另一个问题、即如何检测放电或充电电流。 我知道是通过了感应电阻器、但无法找到有关在感应电流时如何控制 FET 的非常详细的说明。
谢谢!!
约翰