This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321884/bq76952-bq76952

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ76942

您好!

我正在使用 BQ76952并查看串联和并联 FET 配置。 看起来好像数据表和评估板使用了串行配置。 我的系统将以最大200A 的电流放电、以大约35A 的电流充电。  我似乎找不到并联 FET 的原理图或示意图、也找不到每种配置的优点和缺点。 是否有与此相关的白皮书? 或者是否有与 FET 并联的参考设计?  如果 FET 处于并联模式、也使用预放电和预充电 FET 吗?  

这还让我进入了另一个问题、即如何检测放电或充电电流。 我知道是通过了感应电阻器、但无法找到有关在感应电流时如何控制 FET 的非常详细的说明。

谢谢!!

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    该 EVM 实际上能够进行串联和并联连接。 但是、它具有用于并行路径的未放置元件、因为默认配置是串联 FET。

    是的、您也可以使用预充电/放电 FET、您只需确保在此模式下禁用体二极管保护(通过使用 设置:FET 控制[SFET] 位设为0)。  

    我们确实有一份应用手册、其中介绍了此类配置的不同注意事项:

    FET 的控制方式与 FET 串联时相同、但体二极管保护不起作用。 从 FET 控制的角度来看、这是最大的区别。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    因此、并联配置的充电器必须具有单独的端子? 是否有办法仅与两个电池端子并联? 就成本/功率而言、我希望充电 FET 的大小可以小于放电 FET 的大小、但我需要一个单独的充电端子、这可能是一个突出的阻碍因素。

    再次感谢!! 非常感谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我不太确定您的意思是什么、介意为您的系统设计出您的想法吗? 然后、或许我能够了解是否可以使用我们的器件来实现。

    当然! 没问题。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    很抱歉耽误你的时间。 我当时正在旅行。  在 并行路径文档的第2节中,它指出:

    使用并联 FET 配置时、充电和放电电流路径有不同的连接。 可以根据受保护方向的电流适当调整保护 FET 的大小。 BQ76952系列器件可支持并联 FET 运行。 图2显示了采用 BQ76942的并联 FET 原理图示例。 使用并联 FET 电路时、必须通过将 Settings:FET Control SFET 位设置为0、在 BQ76952配置中关闭体二极管保护功能。

    我的问题是、您是否需要"充电和放电电流路径具有不同的连接"? 我更希望只有两个端子来连接电池、而不是一个用于充电的端子和一个用于放电的端子。  有可能吗?

    再次感谢!!

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    嗯、如果我理解正确、您本质上希望具有单独的充电和放电路径、同时保持相同的负载/充电器终端、是否正确?

    我个人从来没有见过这样的,但它可能是可以做到的。

    您可能需要安装额外的电路来阻止意外的泄漏(例如 流过 CHG FET 的放电电流或流过 DSG FET 的充电电流)、这将是我最关心的问题。

    例如、如果您只是将它们并联到同一个端子、那么您可以有充电电流流过放电 FET、即使 CHG 和 DSG FET 都要关断(DSG FET 通过体二极管)也是如此。 就像、即使两个 FET 都关断(放电电流流过 CHG FET 的体二极管)、您可能在任何时候都具有放电电流。

    这可能有点难以解决、尤其是在您希望使用这些器件的较高电流下。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的深入理解。 我似乎需要串行拓扑、这很好。   

    另一个问题是、我的终端客户希望单独监控电池中的所有电池。  有一些电池配置、包括4S1P、4S4P、10S4P 和14S4P。 我们正在考虑对每个堆栈使用一个 BQ76952。  因此、4S1P 中将有一个、而其他电池中将有四个。 这是一种使用单控制器通过 I2C 监控所有 BQ76952的模块化系统。

    话虽如此、我们当时认为每个"模块"都有自己的 FET 集、这将支持每个电池组的最大放电/充电电流。 这个想法会是任何故障(短路、OCD、OCC、温度、COV、CUV)都会中断处理器、进而关闭每个电芯堆。 我当时想简单地置位、但不确定这是否会导致问题。 是否有更简单/更可控的方法可以做到这一点?  要重新启动、我们会在电池上有一个按钮、因为我认为 LD 引脚无法正常工作。 想法/意见?

    或者说仅通过1个模块控制系统总电流(250A)所需的所有 FET。  其他 BQ76952器件是否可以不控制 FET、并且本质上仅作为电池平衡器和电量监测计存在?

    谢谢!!

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    如果将电池并联、通常无需多个 BQ76952。 所有电池并联时、它们将共享一个电压、因此它们将在彼此之间实现平衡并测量相同的电压。  

    现在、如果您只是在堆栈顶部并行放置、这可能会有所不同。 您可能只会在模块化系统中这样做、因为您可以换出模块。

    如果您使用单组 FET、那么我假设所有电池都直接并联、因此您不需要为所有电池都使用平衡器、只需由一个 BQ76952来为所有电池进行平衡。

    如果您要将它们连接在 PACK+/PACK-侧、那么可以让它们连接在串联 FET 之后。 当电池组电压差异很大时、您只需小心、因为电池会因其差异而相互进行放电/充电。

    如果出现任何故障(短路、OCD、OCC、温度、COV、CUV)、则会中断处理器、进而关闭每个电池组。 我当时想简单地置位、但不确定这是否会导致问题。 是否有更简单/更可控的方法可以做到这一点?  要重新启动、我们会在电池上有一个按钮、因为我认为 LD 引脚无法正常工作。 想法/评论?

    特别是对于这个问题、有一个 ALERT 引脚、该引脚可以在发生故障时置位、以便为微控制器提供中断。 对于复位、如果您想执行完全复位、您可以发送 重置() 命令、如果需要部分复位、则可以使 RST_SHUT 有效不到一秒。 以下常见问题解答可能有助于理解 RESET:  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙