This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:关于负电压的查询。

Guru**** 2391335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325426/tl494-inquiry-about-negative-voltage

器件型号:TL494

您好

-spec-

输入:-36V 至-58Vdc
输出:-48V 3.0A/12V 8.0A

-查询-
1) 1)应如何根据输入电压范围配置-48V 输出?

2) 2)仅 IC 使用一个 PWM-PWM 控制器、可以进行-48V/+12V 输出电路配置、对吗?

3) 3)如果有其他 Push_Pull 拓扑、我想索取 PWM-PWM 的建议 IC。

4)-48V 输出块、具有正 OR-ing 和正热插拔电路配置没有问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1.此 PWM 控制器可处理高达40V 的 VCC (输入)电压、因此当 PWM 脉冲为高电平时、可提供的最大输出电压为40V。

    2.根据您的规格,对于最佳的 PWM 控制器,我推荐这些链接 推挽式 PWM 控制器,PWM 控制器。您可以根据自己的规格进行筛选、找到最佳拟合。

    谢谢!