请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL494 您好
-spec-
输入:-36V 至-58Vdc
输出:-48V 3.0A/12V 8.0A
-查询-
1) 1)应如何根据输入电压范围配置-48V 输出?
2) 2)仅 IC 使用一个 PWM-PWM 控制器、可以进行-48V/+12V 输出电路配置、对吗?
3) 3)如果有其他 Push_Pull 拓扑、我想索取 PWM-PWM 的建议 IC。
4)-48V 输出块、具有正 OR-ing 和正热插拔电路配置没有问题?
谢谢