This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185:安全计时器始终到期

Guru**** 1284640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25185
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325471/bq25185-safety-timer-always-expires

器件型号:BQ25185

大家早上好、

在我们的设计中、我们使用此 IC 为设置为1A 的4500mA 457-ion 锂离子电池充电。 由于安全定时器总是会在5/6小时后停止充电过程(STAT1和 STAT2为低电平)、我们正努力使其正常工作。 此 IC 计时器管理是否存在众所周知的问题或 可能值得了解的 tMAXCHG 参数变化? 是否有相应的解决方案?  

感谢您的支持。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adolfo、

    这是最近发现的数据表疏忽。 tMAXCHG 参数应反映6小时安全计时器、这是 BQ25185的设置。 尽管无法在 BQ25185上更改此设置、但可以通过/CE 引脚切换来复位计时器。 我们很快就会更新数据表、使其包含正确的值。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好地说、谢谢