请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25185 大家早上好、
在我们的设计中、我们使用此 IC 为设置为1A 的4500mA 457-ion 锂离子电池充电。 由于安全定时器总是会在5/6小时后停止充电过程(STAT1和 STAT2为低电平)、我们正努力使其正常工作。 此 IC 计时器管理是否存在众所周知的问题或 可能值得了解的 tMAXCHG 参数变化? 是否有相应的解决方案?
感谢您的支持。
此致。