This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:用于使用不带 EEPROM 配置的补丁突发模式成功初始化 TPS25750EVM 的文档

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750EVM, TPS25751
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325131/tps25750evm-documentation-to-successfully-initialize-tps25750evm-using-patch-burst-mode-without-eeprom-configuration

器件型号:TPS25750EVM
主题: TPS25751中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队

 

我有一个与以下主题内容相关的问题。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286661/tps25750evm-how-to-use-patch-burst-mode-to-successfully-initialize-tps25750evm-without-eeprom-configuration

 

您能否告诉我是否有任何材料可用于配置 TPS25750EVM 的"补丁突发模式"?

具体来说、我希望了解"补丁突发模式"的连接接线示例、配置和程序材料。

 

另外、关于 PBM 过程、我应该在以下主题中提及"8032.PBMx.pptx"吗?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259320/tps25750-how-do-i-configure-the-tps25750-via-i2c-witout-eeprom/4767788?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS25750%208032#4767788

 

为以防万一、还请告诉我如何将 TPS25750D 的从器件地址设置为"0x21"。

 

此致、

太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、建议使用 TPS25751的所有新设计。

    此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以在该主题中引用 pptx。  

    至于将 ADDRESS 设置为0x21、可以通过 ADCIN 配置执行此操作。 请查看数据表中的 I2C 地址设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    请再说一件事。

    在 PBM 的配置寄存器中有 I2C 从器件地址的描述、但未指定该值。

    (注释中不应具体说明地址的解释)

    下图中的红色框是否表示要安装的 EEPROM 的地址?

    此致、

    太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 PBM 模式、引用 I2C 地址 PD 的否将设置为。 任何将数据驱动到 I2C1上的 PD 的器件都可以使用此地址。 其目的是、每当使用多个 PD 控制器时、它们都可以设置为相同的地址以进行编程。