主题中讨论的其他器件: BQ25750
大家好、
我对 BQ25756有一些问题、请帮助进行评论。
谢谢。
1.如何设置电池单元? 为 VFB 使用分压器、对吧?
2. BQ25756能否支持在电源输入时检测电池状态、例如电池缺失或过度放电?
3. 如果我只需要一个方向的充电从交流到电池,我可以移除 Q3和 Q4吗?

4. BQ25756是否支持电源路径功能? 根据数据表电路、充电电流似乎会与系统负载共享!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我对 BQ25756有一些问题、请帮助进行评论。
谢谢。
1.如何设置电池单元? 为 VFB 使用分压器、对吧?
2. BQ25756能否支持在电源输入时检测电池状态、例如电池缺失或过度放电?
3. 如果我只需要一个方向的充电从交流到电池,我可以移除 Q3和 Q4吗?

4. BQ25756是否支持电源路径功能? 根据数据表电路、充电电流似乎会与系统负载共享!

Peter、您好!
感谢您的配合。
1.正确。 您可以使用分压器更改 电池充电电压。 您也可以使用 VFB_REG 对电压进行微调。
2. BQ25756自身无法检测到这些情况。 您将需要一个外部电路来检测电池和过度放电。
3. BQ25756需要全部 4个 FET 才能使转换器正常工作。
4. BQ25756是一个非电源路径部件。 BQ25750具有电源功能。
此致、
E·加洛韦