This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:关于 BQ25756的一些设计问题...

Guru**** 2795865 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321353/bq25756-some-design-questions-about-bq25756

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: BQ25750

大家好、

我对 BQ25756有一些问题、请帮助进行评论。

谢谢。

1.如何设置电池单元? 为 VFB 使用分压器、对吧?

2. BQ25756能否支持在电源输入时检测电池状态、例如电池缺失或过度放电?

3. 如果我只需要一个方向的充电从交流到电池,我可以移除 Q3和 Q4吗?

4. BQ25756是否支持电源路径功能? 根据数据表电路、充电电流似乎会与系统负载共享!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    感谢您的配合。

    1.正确。 您可以使用分压器更改 电池充电电压。 您也可以使用 VFB_REG 对电压进行微调。

    2. BQ25756自身无法检测到这些情况。 您将需要一个外部电路来检测电池和过度放电。

    3. BQ25756需要全部 4个 FET 才能使转换器正常工作。

    4. BQ25756是一个非电源路径部件。 BQ25750具有电源功能。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否帮助仔细检查充电器支持是否检测到电池过度放电?

    与往常一样、对于过放电电池、充电器 IC 将以预充电模式运行。

    我还发现了预充电规格。 CMTI 规格。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    您能否详细说明一下您的第一个问题是什么意思? 您是指电压非常低的电池还是放电很大的电流的电池?

    BQ25756采用涓流充电模式。 当电池电压低于3V 时、充电器将以低电流充电。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉让你困惑。

    我的意思是电池电压低于正常值时的过度放电电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    感谢您的澄清。 是的、BQ25756支持这一点。 在数据表中它称为涓流充电模式。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、
    E·加洛韦