This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:三个可能的电源

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325252/tps2116-three-possible-power-supplies

器件型号:TPS2116

您好!

我们需要从三种可能的电源提供我们的产品:
-铅酸电池与太阳能充电(输出电压可达到最大4.7V 充电)。
-锂亚硫酰氯(Li-SOCl2)原电池(输出电压最大为3.6V )。
- 5V 从 USB 如果产品通过 USB 电缆连接到计算机。

这两种电池类型的预期连接是同时连接或不同时连接。

TPS2116用于 OR-ing 模式(MODE 引脚=外部偏置≤0.35V、7.3.1底部三行)。 真值表中找到)。

连接 USB 电缆后、V_UNREG 应上升到5V、并且根据"7.3.4反向电流阻断"、
在 TRCB=2us 之后、TPS2116应防止电流从 VOUT 流向连接的电池 VIN1或 VIN2。
在 TRCB 期间、回流的电流典型值为1.4A、最大值为4A。 我非常确信此电流不会损害铅酸电池
但对 Li-SOCl2原电池不是很确定。 因此、我添加了 D3二极管来上拉 PR1引脚、
该引脚还应将 VOUT 引脚连接到 Hi-Z。 只有当该机制的行为快于"7.3.4反向电流阻断"时、才有意义。

问题1:TPS2116芯片是否会以上述方式工作?

问题2:当 VIN1和 VIN2都开路时、TPS2116芯片是否会阻止从 USB 流入 VOUT 的电流?

提前感谢您。
彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    是的、将 PR1上拉是一个好主意、会立即将器件置于 Hi-Z 中。 当两个 VIN 都开路时、它也会阻断电流。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的提示答案。 我将使用并测试所述的电路。 在绘制原理图时我速度太快、不够小心、而且我放错了二极管、但这不会改变您答案的有效性。 更正后的原理图如下:

    谢谢、Peter