您好!
我们需要从三种可能的电源提供我们的产品:
-铅酸电池与太阳能充电(输出电压可达到最大4.7V 充电)。
-锂亚硫酰氯(Li-SOCl2)原电池(输出电压最大为3.6V )。
- 5V 从 USB 如果产品通过 USB 电缆连接到计算机。
这两种电池类型的预期连接是同时连接或不同时连接。
TPS2116用于 OR-ing 模式(MODE 引脚=外部偏置≤0.35V、7.3.1底部三行)。 真值表中找到)。
连接 USB 电缆后、V_UNREG 应上升到5V、并且根据"7.3.4反向电流阻断"、
在 TRCB=2us 之后、TPS2116应防止电流从 VOUT 流向连接的电池 VIN1或 VIN2。
在 TRCB 期间、回流的电流典型值为1.4A、最大值为4A。 我非常确信此电流不会损害铅酸电池
但对 Li-SOCl2原电池不是很确定。 因此、我添加了 D3二极管来上拉 PR1引脚、
该引脚还应将 VOUT 引脚连接到 Hi-Z。 只有当该机制的行为快于"7.3.4反向电流阻断"时、才有意义。
问题1:TPS2116芯片是否会以上述方式工作?
问题2:当 VIN1和 VIN2都开路时、TPS2116芯片是否会阻止从 USB 流入 VOUT 的电流?
提前感谢您。
彼得