This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110 - GCP 周期-如何进行周期设置

Guru**** 2507355 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323708/bq34110-bq34110---gcp-cycle---how-to-do-the-cycle-setup

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

您好!

我正在尝试运行 GPC 周期 适用于 BQ34110 (使用 EVM 和 EV2400)。  我有一份 12V 6Ah LiFePO4电池。 我遵循了 EVM 教程、并使用了1.2安培的数字负载。

我想了解 BQStudio 中的周期设置参数。

周期前放电终点 (SOC、电压)

放电终点(SOC、电压)

问题 :对于这些参数,我是把终止单节电池电压(=2300mv)还是整个电池组终止电压(4x 节电池)(=9200mV)?

当我输入2300mV 电池电压时、我在 GPC 控制日志中收到一条错误消息(开始任务放电、不支持的终止)。

如果我输入9200mV,日志中会显示(Start Task:Discharge (Voltage = 9200mV))。

我还到达 EDV2、日志上显示为绿色(请参阅下面的 pic)。 这是正常吗?

我按照 配置 BQ34110的寄存器。 这种行为合适吗?

e2e.ti.com/.../7178.bq34110_5F00_dataflash_5F00_notes_5F00_rev03_5F00_20181002.xlsx

如果我在  这里进行了正确的程序,您能告诉我吗?