主题中讨论的其他器件: EV2400、 BQSTUDIO
您好!
我正在尝试运行 GPC 周期 适用于 BQ34110 (使用 EVM 和 EV2400)。 我有一份 12V 6Ah LiFePO4电池。 我遵循了 EVM 教程、并使用了1.2安培的数字负载。
我想了解 BQStudio 中的周期设置参数。
周期前放电终点 (SOC、电压)
放电终点(SOC、电压)
问题 :对于这些参数,我是把终止单节电池电压(=2300mv)还是整个电池组终止电压(4x 节电池)(=9200mV)?
当我输入2300mV 电池电压时、我在 GPC 控制日志中收到一条错误消息(开始任务放电、不支持的终止)。
如果我输入9200mV,日志中会显示(Start Task:Discharge (Voltage = 9200mV))。
我还到达 EDV2、日志上显示为绿色(请参阅下面的 pic)。 这是正常吗?
我按照 Matt Sunna 提供的 Excel 文件 配置 BQ34110的寄存器。 这种行为合适吗?
e2e.ti.com/.../7178.bq34110_5F00_dataflash_5F00_notes_5F00_rev03_5F00_20181002.xlsx
如果我在 这里进行了正确的程序,您能告诉我吗?