This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:性能审核

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323796/lm3481-performance-review

器件型号:LM3481

你(们)好。 我现在已经在使用 LM3481 SEPIC 转换器一段时间了、它总是能解决新的问题。

输入电压:18V 至30V
输出电压:24V/1A

使用耦合电感器设计、并 将 DRQ125-220-R 用作电感器。 所使用的所有电容和电阻值都是 Webench 设计为上述参数提供的建议值、对于我的应用、Fsw 为520kHz。  
昨天在测试期间、在电感器、MOSFET 和二极管上安装了硼连同散热器、使其冷却、并在0.5A 持续电流下进行测试。 输出电压在一段时间后失去稳压,并在输出端高达约100V (时间戳2024年2月10日12:39:55 PM )。 这是第一次发生,并不断发生几次。 请在此处附上测试报告以供查看。 我可以将原理图和 PCB 发送到聊天窗口进行审阅、但我无法确定为什么这种情况会持续发生。 请提供建议。

e2e.ti.com/.../100V-FAIL_5F00_01.txt

我无法使该板根据我在前面提到的规格继续可靠地工作。 请检查我的文件、并告诉我是否存在我可能遗漏的一些基本主要问题。

谢谢。此

致、 诺尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    有趣的是、该故障似乎仅在正常调节20秒后才发生。
    导致输出电压大幅增加的原因有以下几个:
    - FB 信号损失:如果 FB 被拉至低电平,设备将以最大占空比运行,直到触发过流保护
    -电感饱和:如果电感不是这些电流的额定值,它可能会进入饱和状态,这将导致强大的电流尖峰和异常行为
    -稳定性问题:如果调节不稳定,可能会发生振荡,导致输出电压尖峰。 (但是、这应该比20秒快得多)
    -热问题:反应缓慢(时长几秒)通常与热问题有关。 电感器或 FET 等组件可能会因极高的温度

    我建议使用我们的 Power Stage Designer 工具仔细检查设计、以查看电感、Fsw 和补偿是否适合。
    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    然后、我还建议检查电感器的电流额定值。

    如果可能、这也有助于测量 SW 电压以及 FB 和 ISense 引脚、以找出触发异常行为的原因。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Niklas 感谢您的快速回复。 请检查您的聊天、我已向您发送了几个文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您在私人通信中共享文件。
    我已经给你发了一封信。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、请检查聊天。 我已在此处回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的提醒。
    我通过聊天回复到您。

    此致、
    尼克拉斯