你(们)好。 我现在已经在使用 LM3481 SEPIC 转换器一段时间了、它总是能解决新的问题。
输入电压:18V 至30V
输出电压:24V/1A
使用耦合电感器设计、并 将 DRQ125-220-R 用作电感器。 所使用的所有电容和电阻值都是 Webench 设计为上述参数提供的建议值、对于我的应用、Fsw 为520kHz。
昨天在测试期间、在电感器、MOSFET 和二极管上安装了硼连同散热器、使其冷却、并在0.5A 持续电流下进行测试。 输出电压在一段时间后失去稳压,并在输出端高达约100V (时间戳2024年2月10日12:39:55 PM )。 这是第一次发生,并不断发生几次。 请在此处附上测试报告以供查看。 我可以将原理图和 PCB 发送到聊天窗口进行审阅、但我无法确定为什么这种情况会持续发生。 请提供建议。
e2e.ti.com/.../100V-FAIL_5F00_01.txt
我无法使该板根据我在前面提到的规格继续可靠地工作。 请检查我的文件、并告诉我是否存在我可能遗漏的一些基本主要问题。
谢谢。此