请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS552892 您好、团队成员:
我对于外部 CLK 同步设计要求有几个问题。
1) 1)完成同步需要多少个 CLK 脉冲。
2) 2)当 MODE 设置为低电平时、如果在 SYNC 引脚上放置外部 CLK、器件是否在轻负载条件下与 PFM 一起工作? (如果愿意、是否有任何方法即使在轻负载条件下也能与外部 CLK 同步? 是否应该将 FPWM 设置为高电平?)
提前感谢。
美国 泽本市